请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AUP1T97 您好:
我可以问一下、工作电压为3.3V、输入逻辑为3.3V、输出为1.8V 的情况下、是否可以实现或门?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我可以问一下、工作电压为3.3V、输入逻辑为3.3V、输出为1.8V 的情况下、是否可以实现或门?