This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T97:关于 SN74AUP1T97的问题

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1272400/sn74aup1t97-question-about-sn74aup1t97

器件型号:SN74AUP1T97

您好:

我可以问一下、工作电压为3.3V、输入逻辑为3.3V、输出为1.8V 的情况下、是否可以实现或门?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '97可被配置为一个或门(请见数据表中的图表7-8)。

    "工作电压"有什么含义? 输出始终跟随电源电压。