请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104-Q1 主题中讨论的其他器件: TXU0304-Q1
TXB0104-Q1用于我的产品系列中的 I2S 电平转换、1.8V 至3.3V;
如何将端子电阻放置 在原始 I2S 信号上?
它应该放置在 SOC 端附近还是靠近 TXB0104-Q1? 选项1还是 选项2?
谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TXB0104-Q1用于我的产品系列中的 I2S 电平转换、1.8V 至3.3V;
如何将端子电阻放置 在原始 I2S 信号上?
它应该放置在 SOC 端附近还是靠近 TXB0104-Q1? 选项1还是 选项2?
谢谢!