This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC139:SN74HC139PWR 和 SN74HC138PWR 的 IO 电平

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1274731/sn74hc139-io-level-of-sn74hc139pwr-and-sn74hc138pwr

器件型号:SN74HC139

您好!  

我们在  VCC 3.3V 供电的电路中使用 SN74HC138PWR 和 SN74HC139PWR 解码器。 在数据表中、我无法找到 VCC = 3.3V 时的 IO 电平。

您能告诉我们 VCC 3.3V 的高 IO 电平和低 IO 电平吗?

谢谢。