请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74HC139 您好!
我们在 VCC 3.3V 供电的电路中使用 SN74HC138PWR 和 SN74HC139PWR 解码器。 在数据表中、我无法找到 VCC = 3.3V 时的 IO 电平。

您能告诉我们 VCC 3.3V 的高 IO 电平和低 IO 电平吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在 VCC 3.3V 供电的电路中使用 SN74HC138PWR 和 SN74HC139PWR 解码器。 在数据表中、我无法找到 VCC = 3.3V 时的 IO 电平。

您能告诉我们 VCC 3.3V 的高 IO 电平和低 IO 电平吗?
谢谢。
您可以内插它们;请参阅 [FAQ]哪种方法最适合用于估算数据表中给定规格值之间的值?