This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104-Q1

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1276716/txb0104-q1-txb0104-q1

器件型号:TXB0104-Q1

大家好、

此查询与  TXB0104-Q1电平转换器有关、

q)如果  未提供 VCCA 和 VCCB、端口 A 和端口 B 的输入/输出引脚的默认状态是什么?

q) 为 VCCA 和 VCCB 供电后、是否也为所有以 VCCA 和 VCCB 为基准的输入/输出引脚供电? 或者它取决于引脚连接到的系统的状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:

    Unknown 说:
    q)如果  未提供 VCCA 和 VCCB,端口 A 和端口 B 的输入/输出引脚的默认状态是什么?

    假设电源在未供电时为0V、I/O 的默认状态将置于高阻抗状态。 另请参阅 IOFF 参数以了解更多信息:

    Unknown 说:
    Q) 提供 VCCA 和 VCCB 后、是否也提供了所有以 VCCA 和 VCCB 为基准的输入/输出引脚? 或者它是否取决于引脚连接到的系统的状态?

    TXB 不会被驱动为默认状态。 TXB 由一个弱锁存器组成、该锁存器保持端口上最后已知的状态。 如果在启动时需要一个已知的特定状态,可以使用大于50k Ω 的弱上拉/下拉。

    此致、

    插孔