This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-VCCA:在 EP 端口上使用混合电压

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1276629/sn74lvc8t245-ep-using-mixed-voltage-on-vcca-port

器件型号:EP

您好!

我正在尝试 在1.8V/2.5V -> 3.3V 转换期间共享 EP。

我的应用与器件数据表第10.2节中的图片类似。 方向是端口 A (1.8V)到端口 B (3.3V)的固定方向。

但我也想 例如使用引脚 A8作为2.5V 输入、并将此转换为引脚 B8 (3.3V)。

这可能吗?输入保护二极管是否会开始钳位?

谢谢