请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EP 您好!
我正在尝试 在1.8V/2.5V -> 3.3V 转换期间共享 EP。
我的应用与器件数据表第10.2节中的图片类似。 方向是端口 A (1.8V)到端口 B (3.3V)的固定方向。
但我也想 例如使用引脚 A8作为2.5V 输入、并将此转换为引脚 B8 (3.3V)。
这可能吗?输入保护二极管是否会开始钳位?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试 在1.8V/2.5V -> 3.3V 转换期间共享 EP。
我的应用与器件数据表第10.2节中的图片类似。 方向是端口 A (1.8V)到端口 B (3.3V)的固定方向。
但我也想 例如使用引脚 A8作为2.5V 输入、并将此转换为引脚 B8 (3.3V)。
这可能吗?输入保护二极管是否会开始钳位?
谢谢
您好、Joe!
这是正常的。 请查看 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?、谢谢。
此致、
迈克尔.