This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:K-Vcc 特性

Guru**** 2524600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1277408/sn74lv123a-k-vcc-characteristic

器件型号:SN74LV123A

大家好、

在数据表中、K-Vcc 的规格仅适用于 CT = 1000pF、0.01uF、0.1uF 和1uF。 但我的客户希望 Vcc=3.3V 或5V 时、CT = 10uF。 您能向我们展示一下 CT=10uF 时的特性吗?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.1 µF 和1 µF 曲线相同、因此10 µF 曲线相似。

    请注意、电容的泄漏电流会影响充电时间、除非此电流比通过电阻的电流小得多。