请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1277408/sn74lv123a-k-vcc-characteristic
器件型号:SN74LV123A大家好、
在数据表中、K-Vcc 的规格仅适用于 CT = 1000pF、0.01uF、0.1uF 和1uF。 但我的客户希望 Vcc=3.3V 或5V 时、CT = 10uF。 您能向我们展示一下 CT=10uF 时的特性吗?

此致、
大桥