This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:24MHz 信号上通过 TXU0304的预期抖动是多少?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1277354/txu0304-what-would-be-the-expected-jitter-on-a-24mhz-signal-going-through-the-txu0304

器件型号:TXU0304

大家好、我们计划将24MHz 信号输入到 TXU0304的三个输入中。 输入和输出将由1.8V 供电、因此不会发生电平转换。 三个输出将进入最大抖动规格为70ps 的负载。 假设源24MHz 没有抖动、TXU0304会添加多大的抖动?

查看数据表中的传播延迟表、如果延迟最小为0.5ns 至22ns、此差异可能会导致抖动21.5ns 正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    根据70ps 的最大抖动规格、 我假设您是指输入与输出之间的差值、即传播延迟。

    因此、  3个 I/O 中的任何一个都可以具有介于最小值和最大值之间的任何值。 但是、器件 I/O 都具有相同的条件(相反、最小条件下施加1个 I/O 应力、最大条件下施加另一个 I/O 应力)。 即所有 I/O 将具有类似的条件、因此具有类似的传播延迟。

    您还可以使用 TXU-EVM 进行验证、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    好的、表明确认所有 IO 在最小值和最大值之间具有相同的传播延迟。 不过、它是否会在整个运行期间可靠地具有相同的传播延迟? 基本上、如果合理、对于我们的应用、时钟周期的传播延迟与前一个时钟周期的传播延迟相差不能超过70ps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    是的、在 相同条件下、预计传播延迟相同。

    但是、我们没有为我们的产品系列指定抖动、最好使用 TXU EVM 来确认70ps 要求、谢谢。

    此致、

    迈克尔.