主题中讨论的其他器件: TXB0302
尊敬的 TI 专家:
使用 TXB0304时、我们有点与数据表说明相混淆、数据表说明似乎下方的两个屏幕截图和相关说明部分之间存在冲突、因此我们只想与您复查一次。


更可靠地运行。 我们假设当需要所有输出在三态模式下工作时、应将 OE 拉为高电平;对于 TXB0304、若将 OE 拉为低电平、则会使输出像高阻抗状态一样工作。
请帮助我们检查这一点、因为我们是如何在应用中使用它的(我们将 TXB0304与 TXB0302双向地将 QSPI 信号的电压电平从3.3V 更改为1.8V):

谢谢。 期待尽快收到您的回复。
此致、
远辰市