This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:OE 引脚相关的原理图检查

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1277963/txb0304-schematics-check-with-regard-to-oe-pin

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: TXB0302

尊敬的 TI 专家:

 使用 TXB0304时、我们有点与数据表说明相混淆、数据表说明似乎下方的两个屏幕截图和相关说明部分之间存在冲突、因此我们只想与您复查一次。

更可靠地运行。 我们假设当需要所有输出在三态模式下工作时、应将 OE 拉为高电平;对于 TXB0304、若将 OE 拉为低电平、则会使输出像高阻抗状态一样工作。

请帮助我们检查这一点、因为我们是如何在应用中使用它的(我们将 TXB0304与 TXB0302双向地将 QSPI 信号的电压电平从3.3V 更改为1.8V):

谢谢。 期待尽快收到您的回复。

此致、

远辰市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是第11.2节中的错误;应显示"keep/OE high"或"keep OE low"。

    三态模式是高阻抗状态。 (三种输出状态是低电平(GND)、高电平(VCCx)和高阻抗。)
    当 OE 为高电平或/OE 为低电平时、输出被启用。 输出被禁用、即、在三态模式下、当 OE 为低电平或/OE 为高电平时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuanchen:

    感谢您提请我们注意这一点。 除了 Clemens 响应、将在该器件的下一个数据表修订版中解决第11.2节中的错误。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens

    如第11.2节所述、如果我们将 OE 保持为高电平、而只是将其绑定到 VCCA 而不使用其他控制信号、情况会怎样? 这是可行的吗?

    为了便于理解、既然您说三态模式是高阻抗模式、那么我们在启用输出的条件下将其称为什么模式? 或者、我们为什么将高阻抗状态设置为三态模式、而不仅仅是高阻抗模式? 与在什么情况下一样、即使 OE 较低、它也会变为低电平或高电平。

    此致、

    远辰市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 为高电平时、输出被启用并始终驱动为低电平或高电平。 在启动期间、当电源低于0.9V 的最小值时、它们可能会驱动到错误的值。