This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:上升沿的 DIS/ STEP

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1267047/sn74lvc244a-dis-step-at-rising-edge

器件型号:SN74LVC244A

您好,

是否会担心边缘处的这一下降/阶跃? 我认为时间很短、不应产生额外的脉冲并影响以下器件。  

您可以帮助确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这违反了 Δ V/Δ Δv t 限值(在 SN74LVC244A Δt 中缺失、但它仍然存在)、并且它接近 VCC /2、这实际上会导致输出端出现振荡。

    到输入的迹线应正确端接;请参阅 LVC 设计人员指南的第47页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens。

    但我需要询问是否有 TI 同事可以为我提供缺失的器件、因为我的客户要求我解释芯片内部的原因。

    这违反了 Δ V/Δ Δv t 限值(在 SN74LVC244A Δt 中缺失、但它仍然存在)、并且它接近 VCC /2、这实际上会导致输出端出现振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我要参考下面链接的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/wp/slla364a/slla364a.pdf 

    对于 LVC 系列、典型的最短上升时间将为10ns/V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Albert。

     Δt、Δv 应在边沿的任意位置 Δt Δ V/Δ t 限值、还是仅 Δv 需 符合总 Δ V/Δ t?

    从  Δt 图中可以看出、总 Δ V/Δ t 为 Δv。 而骤降/骤升持续很短的时间。 这是否会成为问题?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Δt 上、Δ V/Δ t 限值 Δv 到边沿的所有点。 在实践中、您只需要注意接近实际的开关阈值、即接近 VCC /2、但这实际上就是问题发生的地方。

    您确实需要正确端接布线(最简单且最便宜的是源端接)、或者使用具有施密特触发输入的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!