This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1279997/lsf0102-questions-of-lsf0102

器件型号:LSF0102

尊敬的团队:

我有一个问题、电平转换芯片 LSF0102DCTR 可以将3.3V 转换为1.8V。 它是否具有导通电压 VIH 值?

我比较了两侧的波形、如下所示。 从波形可以看出没有导通电压。 两侧均由上拉电阻器驱动。

上升:1.8V 上升至3.3V 后、并稳定在1.8V;下降:3.3V 下降至1.8V 后、端子 A 上的1.8V 开始下降(端子 A 为1.8V、端子 B 为3.3V)

请确认、谢谢!

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关;没有 VIH。 当电压低于 Vref_A 时、它的运行方式确实像一个模拟开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    Clemens 在这里是正确的、也请参考这 段 Logic Minute 视频 、以在正常操作期间将其可视化。 您还可以使用更强的上拉电阻来满足系统所需的更高数据速率、因为上升时间几乎取决于外部 RC 电路。

    此致、

    插孔