请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1279997/lsf0102-questions-of-lsf0102
器件型号:LSF0102尊敬的团队:
我有一个问题、电平转换芯片 LSF0102DCTR 可以将3.3V 转换为1.8V。 它是否具有导通电压 VIH 值?
我比较了两侧的波形、如下所示。 从波形可以看出没有导通电压。 两侧均由上拉电阻器驱动。
上升:1.8V 上升至3.3V 后、并稳定在1.8V;下降:3.3V 下降至1.8V 后、端子 A 上的1.8V 开始下降(端子 A 为1.8V、端子 B 为3.3V)
请确认、谢谢!

非常感谢。
吉米