This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774PW

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1282955/sn74avc4t774-sn74avc4t774pw

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

您好!

在我的设计中、我  在 MCU 和 SPI 外设之间使用 SN74AVC4T774。

在我的设计中、当 MCU 处于复位状态时、SN74AVC4T774的输入端将置于 Hi-Z。

在 SN74AVC4T774的数据表中、写入:

"

由于此器件具有 CMOS 输入、因此不允许它们悬空非常重要。 如果输入未被驱动至
高 VCC 状态或低 GND 状态、可能会导致不理想的大于预期的 ICC 电流。 由于
输入电压稳定取决于许多因素(例如、电容、电路板布局布线、封装
电感、周围条件等)、从而确保它们这些输入不会出现错误
开关状态并将其连接到高电平或低电平可最大限度地减小泄漏电流

"

我想知道在我的设计中 SN74AVC4T774是否需要外部上拉或下拉电阻器。

谢谢。

AVI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Avi、  

    相关段落涉及处理器件上任何未使用的 I/O。 在 MCU 处于复位状态期间、您可以将/OE 驱动为高电平以禁用器件、或对未使用的 I/O 使用弱下拉电阻、使其强制进入已知状态。 如果添加外部下拉电阻对系统来说不可行、另请参阅新一代 AXC4T774。 (同时还支持更低的电压范围)并包含动态下拉电阻器、从而允许输入悬空。

    谢谢。

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、我查看了 SN74AXC4T774产品说明书。 我没有找到写入的位置、它包含动态下拉电阻器以允许浮动 I/O 输入。 谢谢、Avi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Avi、

    请参阅此 常见问题解答 以及 AXC4T774上的下拉电阻的说明。 产品说明书计划在未来进行更新、以便也提供这些信息。

    谢谢。

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    1.非常感谢您的回答,我觉得这些信息可以解决问题。

    2.我们的客户没有 PCB 空间来添加外部电阻器,因此将 AVC4T774替换为 AXC4T774是我们客户的绝佳解决方案。

    3、澄清一下:"内置动态下拉电阻"特性是否与我在 TI 网站 TI 方向控制电压选择表中看到的"集成下拉电阻"特性相同?

    4.我仍然犹豫不决、因为  I/O 上内置的动态下拉特性没有在数据表中提到、也没有在 TI 网站的方向控制电压选择表中作为一个特性写。 我可以信任并将常见问题解答的解释转发 给我们的客户吗?

    5. TI 是否有任何正式文档批准 AXC 系列电压转换器在 I/O 中内置动态下拉电阻

    感谢大家的支持和理解、

    AVI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Avi、

    3. 只是为了澄清一下:"内置动态下拉"功能是否与我在 TI 网站 TI 方向控制电压选择表中看到的"集成下拉电阻器"功能相同?

    是的、这是正确的。 此特性可实现无干扰电源定序功能、 本文将对此进行进一步讨论。 此外、参阅此 常见问题解答 、也可以参考、与客户的应用类似。  

    4. 由于  I/O 上内置的动态下拉特性在数据表中没有提到、并且在 TI 网站的方向控制电压选择表中也没有作为一项特性、我仍然犹豫不决。 我可以信任并将常见问题解答解释转发 给我们的客户吗?

    是的、可以向客户提供常见问题解答以供了解。  

    5. TI 是否有任何正式文档批准 AXC 系列电压转换器在 I/O 端内置了动态下拉电阻器

    目前还没有、仅供参考的是常见问题解答。 然而、我们未来努力的一部分是在 AXC 系列器件的数据表中提供该文档、以澄清任何疑问。  

    此致、

    插孔