Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC4T774
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1282955/sn74avc4t774-sn74avc4t774pw
器件型号:SN74AVC4T774主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774
您好!
在我的设计中、我 在 MCU 和 SPI 外设之间使用 SN74AVC4T774。
在我的设计中、当 MCU 处于复位状态时、SN74AVC4T774的输入端将置于 Hi-Z。
在 SN74AVC4T774的数据表中、写入:
"
由于此器件具有 CMOS 输入、因此不允许它们悬空非常重要。 如果输入未被驱动至
高 VCC 状态或低 GND 状态、可能会导致不理想的大于预期的 ICC 电流。 由于
输入电压稳定取决于许多因素(例如、电容、电路板布局布线、封装
电感、周围条件等)、从而确保它们这些输入不会出现错误
开关状态并将其连接到高电平或低电平可最大限度地减小泄漏电流
"
我想知道在我的设计中 SN74AVC4T774是否需要外部上拉或下拉电阻器。
谢谢。
AVI。