Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0304, TXU0204, TXB0108
主题中讨论的其他器件:TXU0304、TXU0104 、 TXU0204、
大家好、 我在设计中使用了 TXB0108RGY、我的输出电压带来了一些问题。
一侧采用3.3V 供电、另一侧采用5V 供电。 3.3V 器件连接到微控制器、而5V 器件用于驱动非常小的 MOSFET 或使能5V IC 的信号。
问题是、当我用微控制器设置0时、转换器输出0V、当我设置1 (3.3V)时、转换器输出1.6/1.7V、而不是5、因此我的电路无法工作。
我已遵循 PCB 布局指南、但事实上转换器两侧串联了100欧姆电阻器、这些是否会导致问题? 电源干净、可以在两侧提供足够大的电流。