This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:电压转换器未输出正确的电压

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0304, TXU0204, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1282788/txb0108-voltage-translator-not-outputting-the-right-voltage

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:TXU0304、TXU0104 TXU0204

大家好、 我在设计中使用了 TXB0108RGY、我的输出电压带来了一些问题。

一侧采用3.3V 供电、另一侧采用5V 供电。 3.3V 器件连接到微控制器、而5V 器件用于驱动非常小的 MOSFET 或使能5V IC 的信号。

问题是、当我用微控制器设置0时、转换器输出0V、当我设置1 (3.3V)时、转换器输出1.6/1.7V、而不是5、因此我的电路无法工作。

我已遵循 PCB 布局指南、但事实上转换器两侧串联了100欧姆电阻器、这些是否会导致问题? 电源干净、可以在两侧提供足够大的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的输出驱动器非常弱。 我怀疑输出端有一个下拉电阻器。

    对于单向信号、应使用单向转换器、如 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有下拉电阻器、例如在一种情况下、我直接驱动 MOSFET 栅极、仅在我对100 Ω 电阻器短路时有效。 驱动器的电流输出是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证不超过20 µA。

    一定是有东西拉低了线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Godziller、

    再加上 Clemens 响应、信号方向似乎为固定方向(只有主机向目标器件发送数据)。 如果是这种情况、并且需要驱动电流、请参阅可提供更高输出电流的 AXC8T245/LXC8T245。

    另请参阅此应用手册 、以了解通过 TXB 系列器件使用外部上拉/下拉电阻器的影响。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些信号是双向的、没有任何上拉或下拉、只有一个与输出串联的100欧姆电阻器、最终依靠的是一个小型 MOSFET 栅极。 我注意到、如果我使用万用表测量输出、有时它会自行修复、就好像它存在某种参考问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Godziller、

    您是否能够提供输入/输出和原理图的任何示波器截图、以便我们进一步调试该问题?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。  

    我注意到、只有在我测量测试焊盘上的电压电平时、问题才会出现。

    这是正常的输入:  

    如果我用示波器测量输出、会出现以下情况:  

    此外、当换挡器处于这种不稳定状态时、电路板的功耗也显著增加、因此我想知道如果我使用 OSC/万用表进行测量、并且它实际上在正常条件下运行良好、是否才会出现问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当容性负载过高时、可能会发生这种情况。

    布线和电缆有多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小于10cm、但它基本用于直流、它们是非常慢的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Godziller、

    我没有看到任何与原理图直接相关的问题。  您是否能够通过移除100欧姆电阻并探测输出来隔离输出端的 MOSFET? 您还能否向 MOSFET 提供数据表、以便我进一步了解一下?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以在没有负载或没有100R 的情况下正常工作、MOSFET 是 BSH203,215。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Godziller,

    栅极驱动器看起来不错-如果在没有栅极驱动器或100R 的情况下运行正常、那么实际需要解决的问题似乎是什么?

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、如果可能、我应该保留100R、以便我想看看我是否可以找到权变措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Godziller、

    明白了、感谢您的澄清。 仔细观察所驱动的 FET、输入电容似乎高于 TXB0108可以驱动的电容(最大负载条件为70pF):

    您可能需要为此应用使用固定方向转换器。

    此致、

    插孔