Other Parts Discussed in Thread: TLV7012, TLV7011
主题中讨论的其他器件:TLV7011、TLV7012
先生/先生、
在我们的产品中、我们将74HC14 NXP make 用于 LC 振荡器应用、其中电感值 L 会发生变化以产生频率变化。
产生的频率为629Hz 至1.1KHz、由 MCU 进行测量。
现在、我们用 TI SN74HC14DR 取代了 NXP make、并检查了示波器在相同电感变化下的频率783.63Hz 至1.342KHz。
频带发生变化、会为 MCU 提供错误计数。
请告诉我们频率偏移的原因以及我们应该如何解决该问题。
我附上了原理图、数据表和等效电路供您参考。