This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:LC 振荡器应用中的频移

Guru**** 2509435 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7012, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1287184/sn74hc14-frequency-shift-in-lc-oscillator-application

器件型号:SN74HC14
主题中讨论的其他器件:TLV7011、TLV7012

先生/先生、

在我们的产品中、我们将74HC14 NXP make 用于 LC 振荡器应用、其中电感值 L 会发生变化以产生频率变化。

产生的频率为629Hz 至1.1KHz、由 MCU 进行测量。

现在、我们用 TI SN74HC14DR 取代了 NXP make、并检查了示波器在相同电感变化下的频率783.63Hz 至1.342KHz。

频带发生变化、会为 MCU 提供错误计数。

请告诉我们频率偏移的原因以及我们应该如何解决该问题。

我附上了原理图、数据表和等效电路供您参考。

e2e.ti.com/.../SN74HC14DR.pdf

e2e.ti.com/.../74HC_5F00_HCT14_2D00_nxp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出频率受逆变器开关电压的影响。 逻辑器件的施密特触发输入具有广泛的电压阈值变化(请参阅电气特性表中的 VT +和 VT−规格)。 这些阈值可能在特定温度下保持一致、但 NXP 和 TI 的设计似乎具有不同的默认迟滞。 此外、芯片的任何重新设计都可能会更改这些参数(同时仍保持在数据表限制范围内)。

    要获得受控输出频率、您必须具有严格定义的开关阈值、即您必须使用 TLV7011/TLV7012等比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,

    我理解原因,非常感谢您的解释。

    如果我要使用 TI  SN74HC14DR、则需要更改 MCU 中的参数。