This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125-Q1:设计错误

Guru**** 2814995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1286262/sn74lvc1g125-q1-design-bug

器件型号:SN74LVC1G125-Q1

您好、TI 工程师,

   在我们的设计中有一个 SN74LVC1G125-Q1,OE 连接到 GND,且 A 来自外部器件(SPI_MISO), Y 连接到 MCU,我们发现、当 A 为三态时,Y 为低电平,但 MCU 无法控制 AURIX_SPI3_MISO_3V3 (该信号与其他芯片重复使用),我们想知道这是否合理,以及何时 将 A 下拉, MCU 是否可以控制该 Y 网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 A 输入端的信号悬空时、它仍会被读取为低电平或高电平、您只是不知道是哪个。 (切勿这样做;请参阅 [FAQ]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?)

    如果要使 Y 输出三态、必须将/OE 拉为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想知道 MCU 是否可以在 SN74的输出由于 Y 中的10K 下拉电阻器而为低电平时强制拉高网络。我们实际上已经对其进行了测试、但发现不可能。 是因为 SN74的输出驱动能力非常强吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下拉电阻器对输出信号没有影响;Y 输出将主动驱动低电平或高电平、实际上非常强。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 非常感谢