This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07-Q1:开漏缓冲器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1289357/sn74lvc1g07-q1-open-drain-buffer

器件型号:SN74LVC1G07-Q1

您好、TI 团队、

我们将此缓冲器用作3.3V 至1.8V 复位信号的电平转换器。将输入引脚拉至接地但无法获得完全低电平的情况下、我们遇到了问题(在1.5V 之前处于低电平、而不是0V)。

PN:SN74LVC1G07-Q1

我们目前的观察如下:

  A=3.3V、  Y=1.8V 时

     A=0V、   Y=1.58V

即使在输入 A 为低电平(按下 SW9)后、输出 Y 也没有完全降低。根据数据表、我们的预期为0V。

您能帮助我们解决这个问题吗?    

这是随附的毫米波

 当前出于调试目的、输出端的闪存被移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能原因:

    • 某个其他器件正在上拉该线路;
    • 焊接桥;
    • 上拉电阻为4.7 Ω、而不是4.7 kΩ;
    • 缓冲器损坏。

    请检查电路板和这些组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 输出线路上未连接其他器件。
    • 您是不是打算添加4.7欧姆上拉电阻器、而不是4.7KOHM
    • 我们还通过将 IC 替换为新的 DAC 进行了检查。

    您能帮助解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.7 Ω 将会出错。 但使用4.7 Ω 电阻器会解释低电平电压过高。

    请移除 U1并检查 S32Z_FLASH_NRST 和1V8之间的电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    对不起,说它发生了一个错误的足迹. 它在消除占用空间问题后工作正常。

    感谢您的参与