请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1289357/sn74lvc1g07-q1-open-drain-buffer
器件型号:SN74LVC1G07-Q1您好、TI 团队、
我们将此缓冲器用作3.3V 至1.8V 复位信号的电平转换器。将输入引脚拉至接地但无法获得完全低电平的情况下、我们遇到了问题(在1.5V 之前处于低电平、而不是0V)。
PN:SN74LVC1G07-Q1
我们目前的观察如下:
当 A=3.3V、 Y=1.8V 时
A=0V、 Y=1.58V
即使在输入 A 为低电平(按下 SW9)后、输出 Y 也没有完全降低。根据数据表、我们的预期为0V。
您能帮助我们解决这个问题吗?
这是随附的毫米波
当前出于调试目的、输出端的闪存被移除。