This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1291068/txs0108e-txs0108e
器件型号:TXS0108E大家好、
我的客户正在测试 I2C 中的 TXS0108E、3.3V 到1.8V、8位双向 电平转换、SLC 电平转换是正常的、但电压无法在 SDA 中从 B 下拉到 A、您可以帮助分析它的原因吗? 最后、他们想要在 SPI 中使用该器件、该器件适合 SPI 吗? 如果没有、您能帮助推荐合适的器件吗?
大家好!
应该有某种东西会将线路拉高。 如果 TXS I/O 具有外部上拉/下拉电阻器、请移除并重试。
如果问题仍然存在、请提供原理图和波形以进行进一步说明。
对于 SPI 而言、固定方向器件更适用。 谢谢、请参阅 TXU 系列(例如 TXU0304)。
此致、
迈克尔.