This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1291068/txs0108e-txs0108e

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXU0304

大家好、

我的客户正在测试 I2C 中的 TXS0108E、3.3V 到1.8V、8位双向 电平转换、SLC 电平转换是正常的、但电压无法在 SDA 中从 B 下拉到 A、您可以帮助分析它的原因吗? 最后、他们想要在 SPI 中使用该器件、该器件适合 SPI 吗? 如果没有、您能帮助推荐合适的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    应该有某种东西会将线路拉高。 如果 TXS I/O 具有外部上拉/下拉电阻器、请移除并重试。

    如果问题仍然存在、请提供原理图和波形以进行进一步说明。

    对于 SPI 而言、固定方向器件更适用。 谢谢、请参阅 TXU 系列(例如 TXU0304)。

    此致、

    迈克尔.