This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT08:&#39的下拉电阻值;TTL 兼容'输入

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1291917/sn74hct08-pulldown-resistor-value-for-ttl-compatible-inputs

器件型号:SN74HCT08

我正在使用2个  SN74HCT08 IC 来控制一些 MOSFET、其中一些与门输入由微控制器上的3.3V GPIO 引脚控制。 对微控制器进行编程时、GPIO 引脚进入"模拟模式"、使 SN74HCT08上的相应输入悬空。

为了避免不可预测的行为、我希望在这些逻辑输入上添加下拉电阻器。 但是、该器件由电池供电、因此我不希望这些电阻太低。

我知道对于 CMOS 逻辑而言、 弱下拉(例如100k)足以防止悬空状态、而对于 TTL、由于输入阻抗较低、电阻需要更低得多才能实现相同的目的。

由于这些输入是 TTL 电压兼容的、但在 CMOS 系列器件上、我不确定使用什么样的下拉电阻。

我可以使用的最高下拉电阻器值是多少、这仍会阻止输入悬空?  

谢谢。

奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些输入具有 TTL 兼容型输入开关阈值、但它们的输入电流与其他 CMOS 输入相同。

    指定的最坏情况下的输入泄漏电流为1 µA。 下拉电阻器上的压降不得超过 VIL = 0.8V、因此 R < 0.8V / 1 µA = 800 kΩ。