This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E

Guru**** 2786015 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1299982/txs0108e-txs0108e

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TMUX1511

您好、TI!

我正在测试逻辑电路与 TXS0108E, 1.8V 到1.8V .

上电时、当 OE 下拉为低电平时、我在 B 侧看到不必要的2.5ms 高电平脉冲、
当 A 和 B 两侧都被拉低时、小于100k PD。
由于泄漏电流最大值为2uA、所以电压应该升高到0.2V……

这种 现象发生在多条线路上、会导致电源控制线上出现错误。

您是否有更新的数据表( 2023年7月之后)或勘误表?

Br、
杜迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有内部上拉电阻器。 默认(IDLE)状态为高电平、并且您一定不能使用下拉电阻器。

    在不翻译时、为什么要使用转换器? 如果只想断开信号、请使用 TMUX1511等开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、 在 A 侧上的信号是如何保持低电平(内部 pu 为10k)的?

    我将考虑在下一个修订版本中使用多路复用器... 但当前版本的 FRAM 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Dudi、

    OE 引脚在此期间的状态是什么? 当我们看到不需要的高电平脉冲时、它是保持在低电平、还是 OE 引脚仍在斜升? 请注意、如果 OE 引脚转换时间高于数据表上列出的时间、则可能会在 I/O 上导致不良状态:

    如果可能、请分享捕获的任何波形以显示此异常。  

    此致、

    插孔