Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AVC2T244, SN74LVC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC2T244 主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T245、 SN74LVC8T245
我们有一个电路、在目标器件的输入端测量值为 ~-0.84V、重复频率为200kHz、持续时间为~ 5-10ns。
1.对于这种情况对可靠性的影响、我们有什么指导吗?
2.如果电流限制在此输入端低于20mA,这是否会减轻-0.5V 绝对最大负电压限制?
该系列中的类似器件(SN74AVC4T245)在绝对最大值表下方有一条注释(注释2)、指出如果电流受到限制、可能会超过额定电压-该注释是否也适用于此器件? 由于某种原因、它未包含在244数据表中。 请澄清该陈述是否也适用...
从 SN74AVC4T245数据表中:

来自 SN74AVC2T244数据表

谢谢!
史蒂夫