This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45-Q1:内部下拉电阻导致某些电路出现故障

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1300572/sn74lxc2t45-q1-the-internal-pull-down-caused-some-circuits-to-malfunction

器件型号:SN74LXC2T45-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2T45-Q1

您好,

我有一个需要高电平输入的客户设计接口、但在初始设计中选择了 SN74LXC2T45DCUR-Q1、但没有注意到内部有一个下拉电阻器、因此无法使用。

之后、选择了不带内部下拉电阻的 CAVC2T45TDCURQ1、SN74LVC2T45QDCURQ1和 SN74AXC2T45QDCURQ1进行测试、但结果不正常。

因此、请帮助推荐此封装 P2P 兼容、内置上拉芯片、也提供非汽车监测计。

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    对于 LXC P2P、请查看 LVC 系列(例如 SN74LVC2T45-Q1)。

    如果需要其他帮助、请帮助澄清不良结果的含义、同时提供原理图和波形、谢谢。

    此致、

    迈克尔.