请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LXC2T45-Q1 主题中讨论的其他器件:SN74LVC2T45-Q1
您好,
我有一个需要高电平输入的客户设计接口、但在初始设计中选择了 SN74LXC2T45DCUR-Q1、但没有注意到内部有一个下拉电阻器、因此无法使用。
之后、选择了不带内部下拉电阻的 CAVC2T45TDCURQ1、SN74LVC2T45QDCURQ1和 SN74AXC2T45QDCURQ1进行测试、但结果不正常。
因此、请帮助推荐此封装 P2P 兼容、内置上拉芯片、也提供非汽车监测计。
非常感谢~