Other Parts Discussed in Thread: TXV0108-Q1, TXV0106-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AXC4T245 主题中讨论的其他器件:TXV0108-Q1、 TXV0106-Q1
大家好、
我们将使用 SN74AXC4T245PWR IC 进行电平转换。 在数据表中、给出了 WHEA.n 从1.8V 转换为3.3V 时支持的数据速率高达380Mbps、但未提供有关其它电压转换所支持的数据速率的详细信息。 请提供从1.5V 到3.3V、3.3V 到1.5V 以及1.5V 到1.8V 的转换数据速率以及支持的
此致、
Abhijith