This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:电平转换器的数据速率

Guru**** 2813685 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0108-Q1, TXV0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1300771/sn74axc4t245-datarate-of-level-translator

器件型号:SN74AXC4T245
主题中讨论的其他器件:TXV0108-Q1TXV0106-Q1

大家好、

我们将使用 SN74AXC4T245PWR IC 进行电平转换。 在数据表中、给出了 WHEA.n 从1.8V 转换为3.3V 时支持的数据速率高达380Mbps、但未提供有关其它电压转换所支持的数据速率的详细信息。 请提供从1.5V 到3.3V、3.3V 到1.5V 以及1.5V 到1.8V 的转换数据速率以及支持的

此致、

Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    您可能还会看到 SN74AXC4T245:如何计算数据速率 作为参考。

    不过、数据速率 取决于系统设计人员对各种参数的耐受性、因此通常需要在特定的应用环境中进行测试、以更清楚地了解信号完整性。

    请注意、这不太依赖于输入电压、但更依赖于输出电压。

    • 因此、您可以 估算 380Mbps 的3.3V 输出。
    • 过去、我们还验证了高达250Mbps 的1.8V 输出。
    • 此外、 我已    使用 AXC EVM 针对1.2V 输出和高达240Mbps 的情况验证了 AXC、并建议根据具体应用进行验证、 具体取决于系统设计因素。

    在这些电压下、您是否考虑使用该器件实现特定的数据速率? 这适用于特定的协议吗?

    例如、您可能还会看到 TXV0106-Q1 / TXV0108-Q1的输出高达400Mbps 1.8V、460Mbps 3.3V、谢谢。

    此致、
    迈克尔.