Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS1035, SN74LVC07A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1301850/sn74als1035-sn74als1035
器件型号:SN74ALS1035主题中讨论的其他器件: SN74LVC07A
此器件 SN74ALS1035允许的绝对和建议结温是多少
我的设计:使用此零件
| 缓冲器(Sn74ALS1035DR)设计计算 | ||||
| 属性 | 注释 | |||
| VCC 电压 | 5 | V | ||
| ICC (电源电流) | 14 | mA | 已获取 ICC (L)状态 | |
| 器件的静态功耗 | 0.07 | W | ||
| 动态功耗 | 0.384615 | W | 灌电流模式下的6个通道 | |
| 总的来说是耗散的 | 0.454615 | 静态+动态 | ||
| 器件的热阻(JA) | 86 | °C/W | ||
| 关于结至环境温度的功耗升高 | 39.09692 | °C | 从环境中升起 | |
| 产品的 Ambinet 温度 | 70 | |||
| 在器件 SOIC 14的接合处升高 | 109.0969 | °C | ||