This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS1035:SN74ALS1035

Guru**** 2600125 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS1035, SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1301850/sn74als1035-sn74als1035

器件型号:SN74ALS1035
主题中讨论的其他器件: SN74LVC07A

此器件 SN74ALS1035允许的绝对和建议结温是多少

我的设计:使用此零件

缓冲器(Sn74ALS1035DR)设计计算
属性     注释
VCC 电压 5 V  
ICC (电源电流) 14 mA 已获取 ICC (L)状态
器件的静态功耗 0.07 W  
动态功耗 0.384615 W  灌电流模式下的6个通道
总的来说是耗散的 0.454615   静态+动态
器件的热阻(JA) 86 °C/W  
关于结至环境温度的功耗升高 39.09692 °C 从环境中升起
产品的 Ambinet 温度 70    
在器件 SOIC 14的接合处升高 109.0969 °C  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150 °C;请参阅 [FAQ]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

    不妨考虑使用 SN74LVC07A 等更为现代化的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能 PLZ 在数据表中更新同样的内容并与我分享一下?

    计算方面还检查并确认缓冲器器件功耗是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些计算结果看起来是正确的(但我不知道您的负载电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能 PLZ ORDER 来帮我解决结温数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、

    我们未在大多数逻辑产品说明书中包含最高结温。 我们可能不会将其添加到数据表中。

    此致!

    马尔科姆