This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC125:74HC125和74AHC125输入电压

Guru**** 2505285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1302581/sn74hc125-74hc125-and-74ahc125-input-voltage

器件型号:SN74HC125

目前在 SPI 总线上使用一个缓冲器、速度高达5M、用作将5V 转换为3.3V 的转换器。
缓冲器由3.3V 电源供电、输入为5V、输出为3.3V、电路连接大致如下:

问题:


1. 74HC125的 VI 为0~Vcc、不管是否支持高于电源电压的 VI、例如:VCC 是3.3V、VI 是5V TTL 电平
缓冲器也用于 SPI 信号。 在考虑信号质量的影响时使用该技术

3. 如果74HC125与5V 输入不兼容,则另一型号74AHC125的规格为0~5.5V。 当 Vcc 为3.3V 时、 VI 是否可以 为5V TTL 电平?