This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:与自然通风工作温度相同

Guru**** 2505215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1303415/sn74lv165a-as-for-operating-free-air-temperature

器件型号:SN74LV165A
我对 SN74LV165APWR 的工作温度范围有疑问。 
最新的数据表显示自然通风条件下的工作温度为–40°C 至125°C、
但根据我们的客户、2001年它是–40至85 C。
如果您能告诉我更改的时间、我将不胜感激。
是否为此变更发布了 PCN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一变化是在2013年做出的:

    如果有 PCN、则它可能不再存在。 在任何情况下、可能仅在测试中发生变化。

    自2001年以来、可能发生了其他不会导致数据表变化的变化。 只是比较数据表并不能为您提供太多有用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我会将您提供的信息返回给我们的客户。