主题中讨论的其他器件:LSF0204
我将 LSF0204用作双向总线电平转换器。 此应用是一个模数转换器。 有一位客户抱怨值不稳定、并要求他们送产品进行评估。
客户正在使用 PC104 Vortex86 CPU、ISA 刷新后、数据读取的高字节不能通过 LSF0204。

黄色迹线为3.3V D15,接下来的3个迹线为总线上的5V SD[15:13]。 标记1是错误、标记2是对同一端口的第二次读取、请注意、第二次读取时仍保留一些额外电荷、但不是第三次读取时。
我在 D15至 SD15的 FET 上放置100 Ω 电阻、斜坡消失。

在3.3V 侧、我将吸收8mA 的电流、这应该足以将5V 侧下拉。
我觉得 Vortex86是导致问题的原因,但什么可能导致这种行为?