This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:FET 上的意外电压

Guru**** 2547610 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1301204/lsf0204d-unexpected-voltage-across-fet

器件型号:LSF0204D
主题中讨论的其他器件:LSF0204

我将 LSF0204用作双向总线电平转换器。 此应用是一个模数转换器。 有一位客户抱怨值不稳定、并要求他们送产品进行评估。

客户正在使用 PC104 Vortex86 CPU、ISA 刷新后、数据读取的高字节不能通过 LSF0204。

黄色迹线为3.3V D15,接下来的3个迹线为总线上的5V SD[15:13]。 标记1是错误、标记2是对同一端口的第二次读取、请注意、第二次读取时仍保留一些额外电荷、但不是第三次读取时。

我在 D15至 SD15的 FET 上放置100 Ω 电阻、斜坡消失。

在3.3V 侧、我将吸收8mA 的电流、这应该足以将5V 侧下拉。

我觉得 Vortex86是导致问题的原因,但什么可能导致这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果下降沿较慢、则这表明将总线驱动为低电平的器件没有足够的驱动强度。

    Vortex86是否允许配置其引脚的驱动强度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我的想法、因此我查看了数据表。 尽管我没有看到设置的导通电阻是多少、但我假设它在10Ω 下。 这时我在开关上添加了100Ω、缓慢下降沿得到了很大改进。 尝试了使用2.2k 的相同实验、斜坡略有改进。 请参阅下一个屏幕截图。

    A2D 电路板源是一个 FPGA。 我尝试了8、12、16和24的灌电流。 每个增量阶跃均有所改善、但在周期结束前仍无法将总线驱动为低电平。

    我仍在查找 Vortex86寄存器级数据表。

    刷新后的时间(AEN 高电平)也是一个因素。 下一个屏幕快照包括2次状态读取和数据读取。 请注意、斜率仍然存在、但比以前更快。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Terry、

    通过灌入更多电流、输出端的 VOL 将会升高。   有关详细信息、您还可以查看影响 TXS 和 LSF 自动双向转换器件的 VOL 的因素。  

    您能否提供包含当前配置的原理图以供进一步调试?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可在此处找到原理图

    winsystemsinc.sharepoint.com/.../EQWFf2g5ZKVIgEob3SP32eUBv8ksvoGRHivoBvBLZOYAFQ

    第3页 U15和17是我遇到问题的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Terry、

    原理图未显示 VCC 和 EN 处的电压、也未显示 I/O 线路上的任何上拉电阻。 请注意、建议 VREFB 至少比 VREFA 低0.8V。 您能否确认上拉电阻是否足以满足所需的系统数据速率? 信号被驱动到多远?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    VCC 为+5、EN 和 VREFA 为3.3V。

    上拉不是问题、因为我尝试驱动的电压过低。 请记住、添加一个并联到 FET 的100Ω 可解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Terry、

    LSF 是无源电平转换器、它不会缓冲输入信号/主动驱动输出。 输入和输出直接连接、其中输出上升时间取决于信号线路上的 RC 分量、下降时间取决于驱动器的灌电流能力。  

    内部 FET 的 ron 在整个测试条件下相对较强、不应影响下降时间/ VOL。 除非器件损坏、否则这些值应保持 true:

    我们是否曾尝试 用 alt 替换 Vortex86。 找到问题根源的驱动程序? 这种行为对于其他单元(U10、U18、U8、U11、U19或 U16)是否可见?

     

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    可以。 我尝试过其他几个 CPU。 只有 Vortex 看起来有问题。 在其他装置上尚未发现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Terry、

     似乎问题出在 Vortex、与 LSF0204没有太大关系。 由于我对 Vortex86 CPU 的专业技术非常有限、因此接洽制造商和支持该器件的团队来进行进一步调试或完全使用其他 CPU 可能会有所帮助。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我没有这种选择。 它是我在现有系统上的插卡。 我们以前的版本板运行良好、但由于器件停产而不得不重新设计。 新 FPGA 无法承受5伏的电压、因此是电平转换器。

    我只是想了解为什么24mA 电流不足以通过 FET 和8mA 通过100Ω 对总线放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否向 FPGA 施加了5V 电压、从而损坏器件并且尽管有24mA 驱动器仍无法驱动低电平? 如果可能、请对疑似新的 FPGA 执行故障分析。  

    此致、

    插孔