This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108EPWR

Guru**** 2584625 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1312103/txs0108e-txs0108epwr

器件型号:TXS0108E

大家好、我们的一个设计使用 TXS0108EPWR 作为缓冲器/电源隔离器、以防止当 A 侧断电而 B 侧仍通电时 A 侧(ASIC)受到损坏/影响。 请注意、A 侧和 B 侧以相同的电压电平(3.3V)供电、但电源是单独的(3v3D 和3V3_MCP)。 已经注意到、如果 VA 更接近或等于 VB (实际上 VA = VB)、则与 VA 和 VB 的电压电平之间存在差异时、上升时间会大大缩短。 这样做的原因是什么? 我不是设计人员、但我将必须实现/设计相关功能、以便在 ASIC 断电时从 B 侧保护 A 侧(ASIC GPIO)。 B 侧是 USB 桥接板 MCP2210。 该设计不将该 TXS0108EPWR 用作电平转换器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Billy、

    TXS0108E 是无源转换器、无法缓冲/重新驱动从输入到输出的信号。 它基本上只是一个 NFET、此 NFET 将 I/O 与内部10k Ω 上拉电 阻器和一次性机制相连、此机制瞬间减少输出阻抗以提供一个更快的转换速率。 我假设这些单稳态系统与 VCC 相关、在这种情况下、施加的偏置越强、单稳态系统在激活时的阻抗就越低。  

     当 VCCA 或 VCCB 断电且电压为0V 时、此器件也无法隔离 I/O (使这种操作成为可能的特性由特性 Ioff 表示)。  对于此用例、我建议查看 能够满足缓冲/隔离要求的固定方向/方向控制型转换器、例如 LXC8T245 (提供高达32mA 的驱动强度)。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢这个解释和建议。 因此、我可能可以假设当 VA 和 VB 靠近时、单次触发机制可能无法运行或无法启动以增加上升时间。

    在建议使用方向缓冲器/收发器时、我有一个问题。 该器件看到的信号是双向的、例如 SPI、I2C 以及一些我们切换和/或监控的 GPIO。 因此、确定方向是不合适的。 这里我的假设是否正确?

    再次感谢您提供的支持

    此致

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Billy、  

    因此我可能可以假设当 VA 和 VB 靠近时,一次性机制可能无法运行或不能启动以增加上升时间。

    当在输入端检测到上升沿时、将触发单稳态机制。 它唯一无法运行的情况是数据速率过高(一次触发超时)、或者一次触发提早终止(由于高容性负载)。 您可能会访问 使用 TXS 型转换器进行电压转换 和 利用具有自动感应电平转换器的边沿速率加速器 的指南、了解更多信息。  

    我所指的双向性是每个通道的信号是否能够发送和接收(例如 I2C)。 对于其他每个通道固定的双向信号(例如、信号仅在通道1上从 A 流向 B、在通道2上从 B 流向 A)、则可以使用固定方向或方向控制转换器。 我在原理图中只看到了2个信号、您能否说明您要传输的信号支持什么接口?

    此致、

    插孔