This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16646:SN74LVTH16646

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16646, SN74ALVCH16543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1305352/sn74lvth16646-sn74lvth16646

器件型号:SN74LVTH16646
主题中讨论的其他器件: SN74ALVCH16543

我有一个 PCB 设计、其中72个器件在同一个板上、由单个3.3V 电源供电。 上电后、我经常看到电源限制在4A、这是因为多个 IC 中的一个芯片会吸大流、并且加电不正确。 目前、此 PCB 上没有其他器件。

我使用实验室电源并缓慢地手动升高 Vcc (而不是使用板上的开关稳压器)、并设法正确上电几次、其中 ICC 为800mA (所有72个器件)。 大多数时候、当我缓慢(或快速)上电时、crowbar 电流从大约1.8V 开始、随着我将 Vcc 升高、电流会快速升高。

控制输入被配置为:

OE = 0 (硬接地)

DIR = HIGH (由另一个 SN74LVTH16646缓冲器 IC 驱动、其输入通过上拉电阻连接为高电平、并配置为简单缓冲器、但具有相同的 Vcc)

SAB = SBA = HIGH (由另一个 SN74LVTH16646缓冲器 IC 驱动、其输入通过上拉电阻连接为高电平、并配置为简单缓冲器、但具有相同的 Vcc)
ABUS = 10Kohm 下拉电阻器连接到 GND

BBUS =开路(输出)

此部件是否有任何特殊的上电问题?

实际 P/N 为 SN74LVTH16646DGGR (TSSOP 封装)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有一些示波器截图来展示这种现象?

    在上电期间唯一需要担心的具体问题是斜坡速率、最低为200uS/V

    通过一些示波器截图、我们可以为您提供更多帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是一些示波器图。 一个示例的上升时间非常短、另一个示例的上升时间很慢。 缓慢的一个显示下降在阿普罗克斯。 即电流大幅上升时。 我们将电源限制设置为3A、这就是它会在大约2.0V 时停止的原因。 当我们设置为4A 时、它将变为3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缓慢斜升可能导致器件损坏。 由于该器件具有总线保持电路、斜升至低于200uS/V 的器件会导致输入振荡、并由于典型 CMOS 输入和附加总线保持电路之间的阈值不匹配而导致过多的电流消耗。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法使此零件正常工作(单个 PCB 上的81个数量)。 我们正在考虑改用兼容型器件 P/N SN74ALVCH16543DGGR、该器件将在相同的"插槽"中工作。

    该新器件与 EPIC (CMOS、SN74ALVCH16543)和之前的器件(SN74LVTH16646)由 BiCMOS 制成。 我们是否应该期望通过纯 CMOS vcs 实现更好的上电闩锁。 BiCMOS?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过其他器件? 正如 Malcolm 提到的、此器件有可能已经被永久损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能简单地尝试一个新器件。 我在同一 PCB 上有72个这样的电阻器和一个相同的3.3V 电压轨。

    我必须使用新器件组装一个新的 PCB。 这就是我考虑试用 SN74LVCH16646ADGGR (相同逻辑功能)的原因。 我的期望是在加电过程中不应损坏任何 IC。 我想知道与 较早的 SN74LVTH16646DGGR BiCMOS 技术相比、该 SN74LVCH 逻辑系列是否对加电速度(闩锁或其他奇怪行为)不太敏感 。

    我还使用热像仪查看了电路板、我通常似乎在进行不同上电尝试时部件升温比其他部件更多的随机组合。

    有什么想法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够从一小段时间内找到有关您的设备可能发生了什么情况的很好的解释:

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/612108/sn74lvth16245a-power-up-ramp-rate?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ramp%252525252525252520rate# 

    与慢速输入类似、慢速 Vcc 信号可能导致高电流、从而损坏器件。

    您正在研究的新器件建议没有斜坡要求。 在这种情况下应该没有问题。