Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16646, SN74ALVCH16543
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1305352/sn74lvth16646-sn74lvth16646
器件型号:SN74LVTH16646主题中讨论的其他器件: SN74ALVCH16543
我有一个 PCB 设计、其中72个器件在同一个板上、由单个3.3V 电源供电。 上电后、我经常看到电源限制在4A、这是因为多个 IC 中的一个芯片会吸大流、并且加电不正确。 目前、此 PCB 上没有其他器件。
我使用实验室电源并缓慢地手动升高 Vcc (而不是使用板上的开关稳压器)、并设法正确上电几次、其中 ICC 为800mA (所有72个器件)。 大多数时候、当我缓慢(或快速)上电时、crowbar 电流从大约1.8V 开始、随着我将 Vcc 升高、电流会快速升高。
控制输入被配置为:
OE = 0 (硬接地)
DIR = HIGH (由另一个 SN74LVTH16646缓冲器 IC 驱动、其输入通过上拉电阻连接为高电平、并配置为简单缓冲器、但具有相同的 Vcc)
SAB = SBA = HIGH (由另一个 SN74LVTH16646缓冲器 IC 驱动、其输入通过上拉电阻连接为高电平、并配置为简单缓冲器、但具有相同的 Vcc)
ABUS = 10Kohm 下拉电阻器连接到 GND
BBUS =开路(输出)
此部件是否有任何特殊的上电问题?
实际 P/N 为 SN74LVTH16646DGGR (TSSOP 封装)