This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:请帮助提供 SN74LVC1G126DCKR 和 SN74LV1T126DCKR 的 Tj max 和 θJC Ω 值

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1313024/sn74lv1t126-please-help-provide-the-value-tj-max-and-jc-of-sn74lvc1g126dckr-and-sn74lv1t126dckr

器件型号:SN74LV1T126
  1. SN74LVC1G126DCKR:Tjmax (℃)=? θJC (℃ /W)=?
  2. SN74LV1T126DCKR:Tjmax (℃)=? θJC (℃ /W)=?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:  

    我将帮助澄清 LV1T、并转发给 Logic 的 LVC1G 团队、

    对于 Tjmax、请参阅 [FAQ]器件的最高结温(TJMAX)是多少? 为150摄氏度。

    谢谢、有关热性能、请参阅下文。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    对于 SN74LVC1G126DCKR、Tjmax = 150°C、热性能信息如下所示。



    希望这对您有所帮助!

    伊恩