请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0102-Q1 尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 TXS0102-Q1绘制了他们的第一张原理图。 您能否查看该原理图?

以下是其他问题;
可以将未使用的引脚悬空吗? (A2和 B2 -它们仅使用1个通道。)
2.通过 A1和 B1传输2.28KHz PWM 信号是否可以?
此致、
蔡斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 TXS0102-Q1绘制了他们的第一张原理图。 您能否查看该原理图?

以下是其他问题;
可以将未使用的引脚悬空吗? (A2和 B2 -它们仅使用1个通道。)
2.通过 A1和 B1传输2.28KHz PWM 信号是否可以?
此致、
蔡斯