This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:请查看原理图、并有一些问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1314024/txs0102-q1-please-review-the-schematic-and-have-some-questions

器件型号:TXS0102-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TXS0102-Q1绘制了他们的第一张原理图。 您能否查看该原理图?

以下是其他问题;

可以将未使用的引脚悬空吗? (A2和 B2 -它们仅使用1个通道。)

2.通过 A1和 B1传输2.28KHz PWM 信号是否可以?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此原理图未显示连接到 I/O 的元件。 可见内容是可以的。

    1.是;TXS 具有内部上拉电阻器。

    2.是的。