Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1313812/sn74lvc1g04-sn74lvc1g04
器件型号:SN74LVC1G04尊敬的支持部门:
我正在使用 SN74LVC1G04、5V VCC、3.3V 输入、输出为0.3V、通过11K 电阻接地。 我在栅极输出端测量到0.3V。 该芯片是否这正常。 我预计电压会非常接近0V。
谢谢!
大卫