This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:SN74LVC1G04

Guru**** 2812255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1313812/sn74lvc1g04-sn74lvc1g04

器件型号:SN74LVC1G04

尊敬的支持部门:  

我正在使用 SN74LVC1G04、5V VCC、3.3V 输入、输出为0.3V、通过11K 电阻接地。  我在栅极输出端测量到0.3V。 该芯片是否这正常。 我预计电压会非常接近0V。  

谢谢!

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    听起来是对的。 您违反了该器件的 VIH/VIL 规格。 3.3V 电压高于 VIL 最大值和低于 VIH 最小值、总而言之、输入端具有浮动电压。 输出行为不会在该电压下被严格定义。

    此致!

    马尔科姆