This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:MCU CAN 总线引脚电压转换器

Guru**** 2619655 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74AXC8T245, TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1318629/txb0108-mcu-can-bus-pins-voltage-translators

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245TXV0108

我能否将器件型号为 TXB0108的产品用于 CAN 总线?  当我看看材料的数据速率时、它看起来是100Mbps。 CAN 总线的最大速度为2Mbps。 在本例中、我能否将具有1.8V 引脚的处理器输出连接到 TXB0108后将其转换为3.3V、然后通过高速 CAN 收发器将其用作外部世界的 CAN 总线? 在本例中、TXB0108是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris:

    如果我理解正确、您应该在 CAN 控制器和 CAN 收发器之间使用 TXB 器件。 因此、如果您不需要担心数据表的第8.3.2、8.3.3和8.3.5节、则可以使用该器件。

    不过、我假设每个通道上的引脚都遵循固定方向、即1.8V 至3.3V 或3.3V 至1.8V 的引脚、但绝不会对1.8V 3.3V 的引脚使用相同的引脚。如果是、 我还建议使用不存在上述问题的固定方向器件。 谢谢、请参阅 TXV0108或 SN74AXC8T245。

    此致、

    迈克尔.