Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74AXC8T245, TXV0108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0108 主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245、 TXV0108
我能否将器件型号为 TXB0108的产品用于 CAN 总线? 当我看看材料的数据速率时、它看起来是100Mbps。 CAN 总线的最大速度为2Mbps。 在本例中、我能否将具有1.8V 引脚的处理器输出连接到 TXB0108后将其转换为3.3V、然后通过高速 CAN 收发器将其用作外部世界的 CAN 总线? 在本例中、TXB0108是否会出现问题?